Clevere Lampen für Nachtschwärmer & Jogger

Jogger im Wald

Wer in der Abenddämmerung oder nachts gern noch eine Runde durch den Wald joggt, mit dem Hund Gassi geht oder nachts auf Geocache-Jagd geht, ist spätestens ab Einbruch der Nacht auf Unterstützung in Form von Stirn-/Kopflampen oder Taschenlampen angewiesen. Damit sportliche Aktivitäten draußen auch nachts noch zu meistern sind und Spaß machen, zeige ich Euch Lampen, die Euch zuverlässig unterstützen.

Nachts und in der Finsternis fällt die Orientierung nicht immer leicht. Aber egal ob Ihr bequeme Kopfleuchten oder Taschenlampen bevorzugt – bei uns gibt es viele „starke Ideen für helle Köpfe“. Ihr müsst in dieser Jahreszeit nachts also keineswegs im „Dunklen tappen“.

LiteXpress Kopflampe Liberty 105

LiteXpress Kopflampe Liberty 105

Und: Mit der LED-Technik in modernen Lampen steigt nicht nur die Leuchtkraft, sondern auch die Lebensdauer bei gleichzeitiger Senkung des Energieverbrauchs.

Die erste Lampe, die ich Euch vorstellen will, ist die LiteXpress Kopflampe Liberty 105 ist schwenkbar und muss nicht nur am Kopf, sondern kann auch an der Kleidung mit einem Clip an Kleidung oder Ausrüstungsgegenständen befestigt werden.
Die kleine, nur 32 Gramm leichte Kopflampe spendet mit einer energiesparenden, ultra-hellen LED helles Licht.

Das Ein- und Ausschalten der Lampe erfolgt durch Drehen des gummierten Lampenkopfes. Schnell verstaut und schnell angebracht – das ist klasse, wenn z.B. nur die letzte Joggingrunde in der Dunkelheit bestritten wird. Dann kann auch wieder nach Belieben das verstellbare und flexible Kopfband umgeschnallt werden, eine Knopfzelle ist gleich mitenthalten.

Energizer Kopflampe 7 LED

Energizer Kopflampe 7 LED

Ganz neu bei Conrad und sehr vielseitig ist die neue Energizer Kopflampe 7 LED. Die enthaltenen Batterien rein – und schon kann maximal 21 Stunden bei voller Leuchtrkaft gejoggt und gesportelt werden. Sie ist hochwertig verarbeitet, was die unzerbrechliche Linse unterstreicht und spritzwassergeschützt für den Fall der Fälle. Vier zur Auswahl stehende Leuchtmodi sorgen für gute Sicht bei allen Sichtbedingungen: 2 rote LED für Nachtsicht, 3 weiße LED streuend, 2 weiße LED fokussiert, 5 weiße LED maximal.

Gute Bewertungen von unseren Kunden gab es auch für die LiteXpress Kopflampe Liberty 113-2.

LiteXpress Kopflampe Liberty 113-2

LiteXpress Kopflampe Liberty 113-2

Die Kopflampe ist mit einer Luxeon Hochleistungs-LED ausgestattet und liefert eine Lichtleistung bis zu 125 Lumen. Der Multi-Facetten-Reflektor sowie der schwenkbare Lampenkopf sorgen für die gleichmäßigere Ausleuchtung der umliegenden Umgebung. Toll für alle, die auch den Umweltaspekt nicht vernachlässigen wollen: Im aktivierten Energiesparmodus beträgt die Leuchtdauer der Kopflampe immernoch mindestesn 210 Stunden. Das separate Batteriefach fungiert, wahlweise mit rotem LED-Licht als normales Rücklicht oder im Blinklichtmodus als auffälliges Signallicht, sorgt am flexiblen und abnehmbaren Kopfband für komfortablen Sitz.

Und ganz ohne Batterien und Akkus kommt die Hand-Taschenlampe ECO Twist von EverLight aus – nur durch Drehen leuchtet sie. Die Energie wird von einen umweltfreundlichen Kondensator mit unbegrenzter Lademöglichkeit gespeichert. Sie erzeugt eine helle Lichtquelle, die Euch niemals im Stich lässt und passt aufgrund ihrer kleinen Größe perfekt in das Ablagefach im Auto, im Boot, in die Notfallausrüstung, kleine Taschen oder an die Gürtelschlaufe. Das Gehäuse ist zudem spritzwassergeschützt und übersteht deswegen auch einmal einen kleinen Regenschauer.

Drehtaschenlampe ECO Twist F378

Drehtaschenlampe ECO Twist F378

Solltet Ihr immernoch nicht ganz Euer „Traummodell“ gefunden haben – kein Problem: Hier findet Ihr unser umfangreiches „Kopflampen“– und unser gesamtes „Taschenlampen“-Sortiment auf www.conrad.de.



Sag uns deine Meinung!