27.07.2012
Dyson, der Ventilator ohne “Flügel”
von Tanja
Der Sommer ist da! Und die neuen Dyson-Ventilatoren machen uns den Sommer gleich noch schöner, oder habt Ihr jemals schon so schöne Ventilatoren gesehen? Für ihr Design wurden die neuen Geräte aus dem Hause Dyson, das wir bisher als innovativer Staubsauger-Hersteller kannten, mehrfach prämiert.
Gleichmäßiger Luftstrom
So funktionierts: Rotorflügel herkömmlicher Ventilatoren “zerschneiden” die Luft und erzeugen dadurch einen stoßartigen, ungleichmäßigen Luftstrom. Der rotorflügellose “Air Mulitplier™”-Ventilator funktioniert anders: Hier wird über das Basiselement die umgebene Luft angesaugt. Der Luftring erzeugt einen um ein Vielfaches verstärkten Luftstrom, der stufenlos einstellbar ist. Da es keine Rotorflügel gibt, ist der Luftstrom gleichmäßig und angenehm. Besonderes Plus der Dysons: Sie haben kein Ventilatorrad und sind damit auch für Kinderhände in Familien-Haushalten sicher.
Dyson entwickelte gleich mehrere verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungen. Der Luftstrom kann einfach ausgerichtet werden und ist stufenlos einstellbar. So ist z.B. der Tischventilator AM01 für den Einsatz auf dem Schreibtisch im Arbeitszimmer oder Büro gedacht. Durch Kippen des Luftrings und die Drehbewegung kann der Luftstrom optimal ausgerichtet werden.
Der Turmventilator-Modell AM02 lässt sich dagegen gut in einer Raumecke platzieren: Dank der Fernbedienung kann die Stärke des Luftstroms und die Drehbewegung per Knopfdruck eingestellt werden. Die Fernbedienung ist gebogen und magnetisch und damit immer praktisch am Ventilator verstaut. Ergänzt werden diese beiden Modelle vom Stand-Ventilator AM 03.
Der Luftring ist gefahrlos zu reinigen, da kein Ventilatorrad im herkömmlichen Sinne verbaut ist. Dadurch lässt sich der sichtbare Luftring einfach mit einem weichen Tuch reinigen, damit der Dyson lange seinen Dienst tut ![]()
Ihr findet die Dyson Ventilatoren bei uns im Onlineshop – in unserem großen Ventilatorensortiment.
Das könnte Dich auch interessieren:
- Insektenfrei – ohne chemische Keule
- Der fliegende Ventilator oder eine kühle Brise fürs Büro
- “Wer braucht schon Flügel…?”
- Energiesparlampen ohne flüssiges Quecksilber
- 3D-TV ohne Brille
Schlagwörter: Dyson, Innovativ, Luftstrom, Ventilator