Energie, Haus & Garten

07.12.2010

Kabellose Christbaumkerzen – der neue Trend beim Christbaumschmuck

von Peter

Christbaum mit klassischer Lichterkette

Schöner Weihnachtsbaum bei uns im Büro

Was wäre Weihnachten, das Fest der Liebe und der Geschenke, ohne einen wunderschön geschmückten und beleuchteten Weihnachtsbaum?
Aber ebenso wie beim Baumschmuck scheiden sich auch bei der Beleuchtung die Geister.

Da gibt es einmal die Traditionalisten, die trotz hoher Brandgefahr nur echte Kerzen mit silbernen Wachsauffangschalen an ihrem Baum dulden. Auf der anderen Seite stehen die Technikfans mit ihren allseits beliebten Elektrokerzen, die hintereinander aufgereiht ihre Energie direkt aus einer 230 V-Netzsteckdose beziehen. Aber auch die bunten Lichterketten mit den vielen kleinen Lämpchen erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit.

Nachdem sich aber in den letzten Jahren die LED-Technik im Bereich der Beleuchtung immer stärker durchgesetzt hat, gibt es jetzt die ultimative Alternative zur Lichterkette und zur Wachskerze:

Die kabellose Christbaumkerze.

Die kabellose Christbaumkerze
Gespeist von einer 1,5 V-Batterie, die im Kerzenkörper gut versteckt ist, sorgt eine lichtstarke LED für festlichen Glanz am Christbaum. Und weil die LED sehr wenig Strom benötigt, reicht eine Batterie für weit über 100 Stunden Leuchtdauer.
So lassen sich diese Kerzen losgelöst vom Kabelwirrwarr und vom teilweise viel zu engen Kerzenabstand einer Lichterkette optimal am Baum anbringen. Das Ein- und Ausschalten erfolgt dann ganz bequem per Fernsteuerung vom Sessel aus. So gesehen sind die kabellosen Christbaumkerzen schon eine ganz tolle Sache mit maximalen Sicherheitsfaktor.

Nur das mit den Batterien ist etwas, was mir persönlich nicht so gefällt. Aber es besteht ja die Möglichkeit die Batterien durch wiederaufladbare Akkus zu ersetzen. Dann würde es umweltschutzmäßig ja auch wieder passen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nächstes Jahr Christbaumkerzen auf den Markt kommen werden, die bereits ab Werk mit Akkus ausgestattet sind. Oder gibt es die eventuell schon?

Das könnte Dich auch interessieren:

  1. Der neue Trend aus Amerika: Fitness-Gadgets
  2. Hallenfliegen beim MBC-Weiden
  3. Technik-Trend zum Anhören: Sind Handystrahlen schädlich?
  4. Voll im Trend: Bioethanol-Kamine und Tischfeuer
  5. Die kabellose Freiheit beim Arbeiten

Schlagwörter: Kabellose Christbaumkerzen, LED-Christbaumkerzen, Weihnachtsbaumbeleuchtung

Hinterlasse eine Antwort

Bitte beachte unsere Blog-Regeln.