03.02.2011
Netbook oder Tablet – Welches Gerät passt zu mir?
von Frank
Die günstigen und kleinen Netbooks haben mit Tablet-PCs wie dem iPad eine starke Konkurrenz bekommen. Beide eignen sich ideal für unterwegs. Doch auch zu Hause leisten sie gute Dienste, wenn man beim Surfen oder Arbeiten bequem auf dem Balkon oder im Garten sitzen will. Sie sind leicht, halten im Akkubetrieb lange durch und mit beiden kann man bequem kabellos surfen.
Soviel zu den Gemeinsamkeiten. Auf der anderen Seite kann ein Netbook manches, wozu das iPad nicht imstande ist und umgekehrt gibt es Situationen, wo man mit einem Tablet besser bedient ist.
Welche Geräteklasse besser geeignet ist, hängt vom Verwendungszweck ab. Aber Achtung, Tablet ist nicht gleich Tablet! Wer vom Tablet spricht, meint zwar meist das Apple iPad. Aber es ist nicht allein auf weiter Flur. Es gibt auch Tablets mit kleinerem oder größerem Bildschirm. Und es gibt Billig-Tablets, die auf das Nötigste abgespeckt sind. Ein weiteres Beispiel für Unterschiede: Das iPad spielt keine Flash-Videos ab. Tablets mit Android können das ab Version 2.2, während Linux- oder Windows-Tablets damit kein Problem haben sollten.
Internet-Surfen
Fürs Web-Surfen sind Tablets unschlagbar. Bei einigen (z. B. dem iPad) sieht man mehr von einer Webseite. Grund: Sie besitzen eine höhere Auflösung als die Netbooks. Und mit einfachen Fingergesten vergrößert man auf dem Tablet blitzschnell Webseiten oder verschiebt sie. Und der Lagesensor (so vorhanden) dreht alles immer ins passende Format.
Fotos und Filme
Beim Ansehen von Fotos spielen die Tablets ihren Fingervorteil aus: Man dreht und vergrößert Bilder mit einer Geste und blättert mit einem Wischen durch Alben.
Aber: Wenn man umfangreiche Fotosammlungen immer mitnehmen will, ist das Netbook die bessere Wahl, denn es bietet mehr Speicherplatz. So eignet es sich besser als Fototank oder als Speicher für Filme.
Auf einem Windows-Netbook bekommt man auch Filme immer irgendwie zum Laufen. Fehlt ein Codec, dann hat man diesen schnell heruntergeladen und installiert.
Tablets sind dagegen auf ganz bestimmte Videoformate festgelegt. Diese werden dann allerdings flüssig abgespielt. Bei Netbooks ist das dagegen nicht garantiert, besonders wenn es um Filme in HD-Auflösung geht.
Software
Ein ähnliches Problem hat man auch mit Software für Tablet und Netbook: An sich steht einem Netbook die ganze Windows-Welt offen: So viel Software-Auswahl hat nicht einmal der Apple App Store. Aber aufgepasst: Die meisten Programme sind nicht an die begrenzte Rechenleistung der Netbooks angepasst. Was auf einem „erwachsenen“ Rechner problemlos läuft, kann auf dem Mini unbedienbar sein. Apps für Tablets wie das iPad sind dagegen optimal an die Hardware angepasst: Sie laufen problemlos.
Arbeit
Wenn man am mobilen Rechner arbeiten möchte, führt kein Weg am Netbook vorbei. Texte, Tabellen und Präsentationen lassen sich mit einer Tastatur komfortabler erstellen und bearbeiten. Die Bildschirm-Tastatur der Tablets ist für längere Texte ungeeignet: Sie ist kleiner, umständlicher zu bedienen und das Tippen auf der Glasoberfläche lässt die Finger schnell ermüden.
Zwar kann man die meisten Tablets mit einer Bluetooth-Tastatur verbinden, doch das geht auf Kosten der Mobilität: Sie sind dann so groß und unhandlich wie ein Notebook.
Preis
Netbooks sind deutlich günstiger als Tablets: Ab 250 Euro hat man eine große Auswahl an aktuellen Netbooks. Tablets kosten dagegen meist 500 Euro oder mehr, Luxus-Modelle wie das iPad 2 Wifi + 3G mit 64 GB Speicher oder das Samsung Galaxy Tab sogar knapp 800 Euro. Und Billig-Tablets, die es bereits ab etwa 180 Euro gibt, sind für anspruchsvolle Aufgaben garnicht zu gebrauchen.
PS: Übrigens haben wir zum Thema vor kurzem jetzt auch einen Podcast mit Thomas Rau, dem Ressortleiter Hardware beim Computermagazin “PC-Welt” aufgenommen: “Technik-Trends zum Anhören: Brauche ich einen Tablet-Computer?” – sehr interessant!
Grüße
Euer Frank
Das könnte Dich auch interessieren:
- Tablet-PCs sind nicht zu bremsen
- Technik-Trends zum Anhören: Das Smartphone zum Netbook aufrüsten – macht das Sinn?
- Technik-Trends zum Anhören: Tablet-PCs – Muss es wirklich ein iPad sein?
- Technik-Trends zum Anhören: Amazon drängt auf den Tablet-Markt
- Technik-Trends zum Anhören: Brauche ich einen Tablet-Computer?
















[...] sehr zufrieden. Abgesehen davon, dass ein brauchbares Netbook nur etwa halb so viel wie ein brauchbares Media-Tablet kostet, schätze ich die Freiheit und die vielen Möglichkeiten, die ein kleiner (nahezu [...]
[...] … Mit dem Tablet Computer ins Internet. … Per UMTS im Internet surfen – alles … In Blogs blog.conrad.de Die günstigen und kleinen …>> Bei Tablets hingegen ist es üblich, dass diese selbst [...]
Ich bin immer noch für das “alte” bewährte Netbook.
…kann ich gut verstehen, danke für den Kommentar, Shivani!
Viele Grüße,
Tanja
Ich kann mit diesen Touchscreens irgendwie auch nichts anfangen. Es muß klickern und klackern, damit man merkt, daß man tippt!