Freizeit & Fitness

17.10.2012

Neu in Sound & Light: Peavey und Epiphone

von Frank

Gestandenen Musikern muss man diese beiden Firmen nicht vorstellen – sie schnalzen mit der Zunge, wenn sie erwähnt werden. Aber auch für Einsteiger bieten Peavey und Epiphone ein breites Programm bezahlbaren Equipments, das voll überzeugt. (weiterlesen…)

Freizeit & Fitness

04.05.2012

Play it like Jeff – So baut man sich eine Jeff Beck Strat

von Frank

Beck

Es gibt schnelle Gitarristen, es gibt laute Gitarristen und einige sind so schnell und laut, dass man sie gemeinhin zu Guitar Heroes krönt. Gitarrenhelden dieser Prägung kommen und gehen. Ist schnelle Musik besser als langsame – oder ist Geschwindigkeit in der Musik gar kein Qualitätsmaßstab? Ihr vermutet oder wisst es bestimmt schon: Die Qualität von Musik liegt anderswo begründet! Und die echten Gitarrenhelden verschwinden nicht nach kurzer Zeit wieder in der Versenkung, sondern sie haben Bestand. Und einer der bemerkenswertesten ist Jeff Beck, der durch seine äußerst individuelle Spielweise und seine daraufhin speziell zugeschnittene Gitarre auffällt. Und genau dieser Gitarre widmet sich mein Beitrag und der Möglichkeit, sich mit etwas Geschick seine ganz eigene „Jeff Beck Strat“ für kleines Geld zu leisten – so wie ich es getan habe.


Weiterlesen >>

Meine erste große Liebe hatte keinen Namen

von Frank

Artikelbild

Es war im Jahr 1976 als mein lang gehegter Wunsch endlich Wirklichkeit wurde – Geldgeschenke zum Geburtstag machten es möglich: Ich kaufte meine erste E-Gitarre für ganze 189,- DM. Das billigste verfügbare Modell. Für eine Tasche hatte das Geld nicht mehr gereicht und so fuhr ich stolz wie Oskar mit der Straßenbahn nach Haus, denn jeder konnte mein Schmuckstück sehen. Immerhin war der Verkäufer so nett und hatte mir kostenlos ein Kabel dazu gegeben, damit ich die Gitarre an meine Kompakt-Stereoanlage anschließen konnte.


Weiterlesen >>

Unterhaltsames

01.04.2011

Neue Gitarren-Effekte von Boss machen jeden zum Supergitarristen!

von Frank

Skizze

Immer noch trauern viele dem eingestellten Guitar Hero Musikspiel nach und nicht wenige haben mittlerweise versucht, die Plastikgitarre mit den Knöpfen gegen eine echte E-Gitarre einzutauschen. Doch damit fangen für viele die Probleme an und sie stellen ernüchtert fest, dass die echte Gitarre sie vor unlösbare Aufgaben stellt. Es fängt schon mit dem korrekten Stimmen an und steigert sich ins Unermessliche, wenn man dann bemerkt, dass die vertrauten Knöpfe zum Drücken nicht vorhanden sind.


Weiterlesen >>

Guitar Hero ist out – Jetzt wird richtig gerockt!

von Frank

Viele Fans waren enttäuscht, als das einst erfolgreiche und beliebte Musikspiel Guitar Hero eingestellt wurde. Auch auf Partys war dieses Spiel sehr beliebt, denn mit nur wenig Übung gelingt es eigentlich fast jedem, der etwas Rhythmusgefühl hat, die paar bunten Knöpfe an der Plastik-„Gitarre“ korrekt zu drücken. Fakt ist allerdings, dass die Popularität mittlerweile stark nachgelassen hatte und die Rentabilität damit nicht mehr gegeben war.


Weiterlesen >>

Freizeit & Fitness

14.03.2011

Guitar-Talk für Einsteiger: Jetzt werden andere Saiten aufgezogen!

von Frank

Titel guitarstrings

Die Saiten sind die verschleißanfälligsten Teile an Gitarren und Bässen. Da neue Saiten frischer klingen, als bereits benutzte, wechseln Profis vor jedem Auftritt oder Studiotermin die Saiten. Dieser Aufwand ist für Hobby-Musiker natürlich nicht vertretbar. Allerdings gibt es viele Gründe, nicht damit zu warten, bis die Saiten reißen.


Weiterlesen >>

Freizeit & Fitness

24.10.2010

Guitar-Talk: Jammerhaken

von Frank

Holen sie sich alle wichtigen Informationen über Gitarren
Weiterlesen >>

Freizeit & Fitness

11.10.2010

Guitar-Talk für Einsteiger: E-Gitarren-Fachchinesisch

von Frank

Eine Gitarre soll es sein – natürlich am besten eine coole elektrische. Schließlich will man Eindruck schinden und richtig abrocken. Ein Katalog ist schnell zu Hand und das Studium der Texte kann beginnen. Doch schon nach 3 Zeilen versteht man nur noch Bahnhof: Fachchinesisch – welch ein Graus!

Frets? Pickups? Brigde? Headstock? Brauche ich an meiner zukünftigen Gitarre so was überhaupt? Und wenn ja, wozu denn? Geht es nicht einfacher? Ja, es geht!

Und zwar wenn sich mal jemand die Mühe macht, diesen Begriffsdschungel zu lichten.

Auf geht´s:


Weiterlesen >>