Energie, Haus & Garten, Technik-Trends zum Anhören
24.10.2012
Technik-Trends zum Anhören: Welche Wirkung haben Tageslichtlampen?
von detektor.fm
Jetzt kommen wieder die Tage, an denen man abends erst bei Einbruch der Dunkelheit nach Hause kommt. Das das ganz schön aufs Gemüt drücken kann, kann man an sich selbst (leider) gut beobachten. Darum wollten wir wissen: Nützen vielleicht Tageslichtlampen etwas und können Tageslichtlampen den Herbst- und Winterblues verhindern?
Mit Tageslichtlampen soll man jetzt, wo die Tage kürzer werden, den daraus entstehenden Lichtmangel ausgleichen und Depressionen und Müdigkeit in den Griff bekommen können.
Ob beziehungsweise wie Tageslichtlampen konkret helfen können, das besprechen wir heute in unserer Rubrik “Technik-Trends zum Anhören”.
Podcast: Welche Wirkung haben Tageslichtlampen?
Das Interview zum Mitlesen
Kaum wird’s Herbst und Winter, kommt der Winterblues. Die Lust auf Schlafen. Und im Büro sind alle etwas langsamer. Und das soll am Licht liegen. Wie kommt denn das?
Engert: Das ist schon richtig so. Unser Körper hat sich einige Millionen Jahre Zeit genommen, um das so hinzubekommen. Und hat sich damit eben an den Lauf der Sonne angepasst. Morgens geht’s los, da haben wir schwache und rötliche Beleuchtung. Mittags wird das Licht nicht nur heller, sondern auch blauer. Und nachmittags sinkt dann die Farbtemperatur des Lichts wieder.
Und wenn das passiert, wenn das Licht abnimmt, dann reagiert in unserem Gehirn die Zwirbeldrüse. Die schüttet Melatonin aus, das ist ein Hormon, das den Schlaf-Wach-Rhythmus steuert.
Das heißt aber auch: Licht ist nicht gleich Licht?
Absolut! Morgens ist es eben mehr rötlich, tagsüber mehr blau. Unsere Lampen bilden das nach. Aber sie bilden eben meistens nicht das Tageslicht nach, sondern andere Lichtfarben. Im Winter heißt das also: wir bekommen weniger Tageslicht. Und das hat zur Folge, dass unser Melatoninspiegel auch tagsüber hoch bleibt.
Weniger Sonnenlicht bedeutet auch weniger Serotonin, das ist das „Glückshormon“. Und so kommt es eben, dass wir im Herbst und Winter oft matt oder irgendwie bedrückt sind.
Nun sind wir ja nicht nur tagsüber matt. Sondern auch das Einschlafen abends fällt vielen dann schwerer. Wie ist das denn zu erklären?
Das liegt eben an diesem verschobenem Hormonhaushalt. Je nachdem, wo wir den Tag verbringen, wird das nicht gerade besser. In Großraumbüros oder Fabrikhallen zum Beispiel, wo das ganze Jahr Leuchtstofflampen für künstliches Licht sorgen, beobachten wir die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit eigentlich das ganze Jahr. Weil die Beleuchtung dort fast nie auf Tageslichtniveau eingestellt ist. Der Körper fährt quasi, wenn man so will, gar nicht erst richtig hoch. Und damit eben auch abends gar nicht richtig herunter.
Das heißt: einfach Tageslichtlampen ins Büro oder auf den eigenen Schreibtisch, und vorbei ist die Herbstmüdigkeit?
Schön wäre es. Was unsere Fitness am Tag und unsere Leistungsfähigkeit betrifft, reicht das, ja.

Das helle Licht der Tageslichtlampe kann auf den Hormonhaushalt einwirken und Unausgeglichenheit oder gedrückte Stimmung verbessern.
Aber die Schattenseite ist: es ist fast unmöglich, nach dem Arbeiten unter einer Tageslichtlampen ins Bett zu gehen. Unsere innere Uhr geht dann einfach noch davon aus, dass hellichter Tag ist. Das heißt: wenn ich unter einer Tageslichtlampe gearbeitet habe, danach noch eine Weile in wärmeres Licht setzen, oder ne Runde spazieren gehen. Dann sollte das mit dem Einschlafen besser klappen.
An der Stelle übrigens auch gefährlich: Monitore! Computer, Laptops, Tablets, der Fernseher – Kaltes Licht wird hier nämlich als besonders scharf und brilliant empfunden. Mit anderen Worten: Auch die machen bläuliches Licht mit Tageslichtcharakter. Das, plus die Tatsache, dass die Bildschirme gern mal viel zu hell eingestellt sind, signalisieren dem Hirn ebenfalls: es ist heller Tag. Wer also nicht schlafen kann, und dann noch ne Weile chattet oder herumsurft, machts eigentlich nur schlimmer.
Was heißt das für mich beim Lampenkauf?
Dass man sich überlegen muss: welche Lampe will ich kaufen? Wo soll die stehen? Wann will ich die benutzen? Und da dann auf die Farbtemperatur und auf die Farbtreue achtet. Die Farbtemperatur wird in Kelvin angegeben, und zeigt die Farbanteile im Licht:
· 2.700 Kelvin – rötliches, sog. Warmton-Licht – gut zum Einschlafen, Entspannen
· 4.500 Kelvin – in der hellen Jahreszeit ab ca. 9 Uhr erreicht
· 6.500 Kelvin – Tageslicht – ab 5.300 Kelvin: “tageslichtweißen” Lichtfarbe
· 9.300 Kelvin – blaues, kaltes Licht, wie es besonders scharf Monitore abstrahlen
Also: im Wohnzimmer und Schlafzimmer will ichs gemütlicher, da ist dann eher gelbes, leicht rötliches Licht gefragt.
Es gibt doch auch diese großen Tageslicht-Lampen für zuhause. Was ist denn von denen zu halten?
Ja, die werden auch manchmal Lichtduschen genannt. Das sind großflächige, organisch geformte Lampen, die fast schon wie eine Skulptur aussehen. Die kann man in die Ecke eines Zimmers stellen, oder auf den Nachttisch. Und die strahlen dann eben großflächig Tageslicht ab.
Das ist durchaus sinnvoll. Zum Beispiel, weil man die morgens auch auf eine Zeit programmieren kann. Dann simulieren die einen Sonnenaufgang, das Hirn merkt: Tageslicht, Melatonin geht runter, Seroton geht hoch – wir sind wach und happy.
Das wird auch oft als Teil einer Lichttherapie eingesetzt. Zum Beispiel bei der Behandlung einer saisonal abhängigen Depression (was wir manchmal so beiläufig Herbst- oder Winter-Blues nennen) oder einer Verstimmung. Die sind aber mit 60 bis fast 200 Euro auch nicht ganz billig.
Das könnte Dich auch interessieren:
- Technik-Trends zum Anhören: Putzroboter – Was die kleinen Helfer können
- Technik-Trends zum Anhören: De-Mail statt Behördengängen
- Technik-Trends zum Anhören: Computermäuse
- Technik-Trends zum Anhören: Das Berliner “Effizienzhaus Plus”
- Technik-Trends zum Anhören: Beamer statt Fernseher
Schlagwörter: Beleuchtung nach der Arbeit zu Hause, Lampenkauf, Tageslichtlampe
















Sehr interessanter Bericht vielen Dank für die Mühe.
Gibt es eigentlich große Unterschiede in der Farbtemperatur zwischen
Energiesparleuchtmittel und LED Tageslicht-Leuchten und welche sollte man dem Kunden, der einen Wohhfühlfaktor beim Licht haben möchte, eher an´s Herz legen?
Grüßle Funny08
Hallo Franz,
sehr interessante Frage. Allerdings sind Tageslicht und Wohlfühlfaktor im Bereich der Beleuchtungstechnik zwei eher unterschiedliche Anfoderungen.
Bei entsprechender Beleuchtungsstärke machen Tageslichtleuchtmittel (6500 K) eher wach und erhöhen die Konzentrationsfähigkeit, während Wohlfühlleuchtmittel (2500 – 3000 K) eher im warmweißen Lichtbereich angesiedelt sind uns somit zur Entspannung dienen.
In der Regel ist es aber so, dass der RA-Wert (Farbwiedergabeindex) hochwertiger LED-Leuchtmittel erfahrungsgemäß besser ist, als der von Energiesparlampen.
Viele Grüße
Stefan
Einkaufsbereich Lichttechnik
Vielen Dank für die super Erklärung.
Da das ganze nun für die kommende Winterzeit ein sehr interessantes Thema ist,
werde ich auch mal unseren Usern auf 1-2-do die Thematik etwas näher bringen.
Gerade Heimwerker sind an solchen Themen immer sehr interessiert.
Daher nochmals vielen lieben Dank für die Mühe die Ihr euch da immer macht
Grüßle Funny08
Hallo zusammen,
in Skandinavien ist man mit diesem Thema schon seit vielen Jahren vertraut. Dort sind die Winter und Winternächte bekanntlich deutlich länger als hier. Dort werden Tageslichtlampen sehr häufig eingesetzt – es gibt sogar Sonnen-Lokale. Hintergrund: Nur mittels Sonnenlicht (UVB-Strahlen) produziert der Körper das Vitamin D, welches Depressionen entgegen wirkt.
Gruß
Frank